Parámetros de medidas
Tipo de sistema
El comando de configuración de presencia (código de comando = 46472) de ENVT (External Neutral Voltage Tap) configura el contenido del registro de tipo de sistema.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF1 |
3314 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
30-41 |
Tipo de sistema |
Determinación del tipo de sistema:
|
Si... |
Entonces... |
Resultado |
|---|---|---|
|
el tipo de sistema es un interruptor automático de tres polos con transformador externo de corriente de neutro y sin toma externa de tensión de neutro |
tipo de sistema = 30 |
|
|
el tipo de sistema es un interruptor automático de tres polos sin transformador externo de corriente de neutro y sin toma externa de tensión de neutro |
tipo de sistema = 31 |
|
|
el tipo de sistema es un interruptor automático de tres polos sin transformador externo de corriente de neutro y con toma externa de tensión de neutro |
tipo de sistema = 40 |
|
|
el tipo de sistema es un interruptor automático de tres polos con transformador externo de corriente de neutro y toma externa de tensión de neutro o si el tipo de sistema es un interruptor automático de cuatro polos |
tipo de sistema = 41 |
|
Cuadrante total
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x08C1 |
2242 |
L |
– |
– |
INT16U |
1-4 |
Cuadrante total |
|
0x08C2 |
2243 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
0 = adelanto 1 = atraso |
Rotación de fase
El comando de configuración de rotación de fase (código de comando = 47246) configura el contenido del registro de rotación de fase.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0X0CF2 |
3315 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
Rotación de fase: 0 = I1, I2, I3 1 = I1, I3, I2 |
Señal de flujo de potencia
El comando de señal de flujo de potencia (código de comando = 47240) configura el contenido del registro de señal de flujo de potencia.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF3 |
3316 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Señal de flujo de potencia: 0 = la potencia activa fluye de aguas arriba (superior) a aguas abajo (inferior) (ajuste de fábrica). 1 = la potencia activa fluye de aguas abajo (inferior) a aguas arriba (superior). |
Señal de factor de potencia
El comando de configuración de la señal de factor de potencia (código de comando = 47241) configura el contenido del registro de la señal de factor de potencia.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CF5 |
3318 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-2 |
Convención de señal para el factor de potencia y el factor de potencia fundamental (cosϕ): 0 = convención IEC 2 = convención IEEE (ajuste de fábrica) |
Modo de acumulación de energía
El comando de configuración del modo de acumulación de energía (código de comando = 47242) configura el contenido del registro del modo de acumulación de energía.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CFB |
3324 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Modo de acumulación de energía: 0 = acumulación absoluta (ajuste de fábrica) Ep = EpIn + EpOut Eq = EqIn + EqOut 1 = acumulación con signo Ep = EpIn – EpOut Eq = EqIn – EqOut |
Tiempo de demanda
El comando de configuración de demanda de corriente (código de comando 47243) configura el contenido del registro 3352.
El comando de configuración de demanda de potencia (código de comando 47244) configura el contenido de los registros 3354 y 3355.
Para obtener más información sobre el método de cálculo de la demanda, consulte DOCA0188•• ComPacT NSX Unidades de control MicroLogic 5/6/7 – Guía del usuario.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0D17 |
3352 |
L-EC |
– |
min |
INT16U |
5-60 |
Duración del periodo de cálculo de la demanda de corriente, ajustable en incrementos de 1 minuto. El ajuste de fábrica es 15 minutos. |
|
0x0D19 |
3354 |
L-EC |
– |
– |
INT16U |
0-5 |
Método de cálculo de demanda de potencia (tipo de ventana): 0 = deslizante (ajuste de fábrica) 2 = bloque 5 = sincronizado con la comunicación |
|
0x0D1A |
3355 |
L-EC |
– |
min |
INT16U |
5-60 |
Duración de la ventana de cálculo de la demanda de potencia, ajustable en incrementos de 1 minuto. El ajuste de fábrica es 15 minutos. |
Tensión nominal
El comando de configuración de visualización de la tensión nominal Vn (código de comando = 47245) configura el contenido del registro de tensión nominal.
|
Dirección |
Registro |
L/E |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x258F |
9616 |
L-EC |
1 |
V |
INT16U |
0-65535 |
Tensión nominal Vn. Ajuste de fábrica = 400 V |