DOCA0213ES-02

Gestión de fecha

Introducción

Cada módulo de IMU utiliza sus registros de historiales y sus sucesos de marca de tiempo a fecha.

La fecha de los módulos IMU se actualiza en dos pasos:

  1. Sincronización externa: El cliente Modbus sincroniza la interfaz de comunicación IFM o IFE o el módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo único Modbus SL y en modo Modbus SL y ULP.

  2. Sincronización interna:

    • Si el módulo BSCM Modbus SL/ULP está en modo único ULP, la interfaz de comunicación IFM o IFE sincroniza todos los módulos ULP conectados de la IMU, incluido el módulo BSCM Modbus SL/ULP.

    • Si el módulo BSCM Modbus SL/ULP está en modo único Modbus SL o en modo Modbus SL y ULP, el módulo BSCM Modbus SL/ULP sincroniza todos los módulos ULP conectados de la IMU.

Sincronización externa

Hay tres maneras de sincronizar externamente la interfaz de comunicación IFM o IFE o el módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo único Modbus SL o en modo Modbus SL y ULP:

  • Manualmente con el software EcoStruxure Power Commission.

  • Programando el cliente Modbus con:

    • la fecha y la hora del conjunto de funciones Modbus: código de función 43-16 Funciones de escritura

    • o el comando de establecer hora absoluta a través de la interfaz de comunicación IFM o IFE o bien a través del módulo BSCM Modbus SL/ULP.

  • Automáticamente:

    • Con la interfaz de comunicación IFE configurada como modo SNTP.

La interfaz de comunicación se considera sincronizada externamente si la última sincronización se ha producido dentro de las últimas 2 horas.

NOTA: Se recomienda actualizar la fecha y la hora de los dispositivos serie como la interfaz de comunicación IFM o el módulo BSCM Modbus SL/ULP periódicamente mediante las páginas web de la interfaz de comunicación IFE.

Sincronización interna

La fecha y la hora se reciben de:

  • La interfaz de comunicación IFM

  • O la interfaz de comunicación IFE

  • O el módulo BSCM Modbus SL/ULP en modo único Modbus SL o en modo Modbus SL y ULP

La fecha y la hora se transmiten a todos los módulos ULP conectados de la IMU.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?