Historial de pruebas de diferencial
Descripción general
Los registros del historial de pruebas de diferencial describen las 10 últimas pruebas de diferencias realizadas en una unidad de control MicroLogic 7. El formato del historial de pruebas de diferencial corresponde a una serie de 10 registros. Cada registro está compuesto por 5 registros que describen una prueba de diferencial.
Los registros del historial de la prueba de diferencial devuelven 32768 (0x8000) cuando no se utilizan.
Número de prueba de diferencial
Se necesita una petición de lectura de 5 x n registros para leer los últimos n registros de prueba de diferencial, donde 5 es el número de registros de cada registro de prueba de diferencial.
Por ejemplo, una petición de lectura de 5 x 2 = 10 registros es necesaria para leer los últimos 2 registros de prueba de diferencial del historial de pruebas de diferencial:
-
Los 5 primeros registros describen el primer registro de prueba de diferencial (prueba de diferencial más reciente).
-
Los 5 últimos registros describen el segundo registro de prueba de diferencial.
|
Dirección |
Registro |
Descripción |
|---|---|---|
|
0x7593–0x7597 |
30100-30104 |
Registro de prueba de diferencial (prueba de diferencial más reciente) |
|
0x7598–0x759C |
30105–30109 |
Registro 2 de prueba de diferencial |
|
0x759D–0x75A1 |
30110–30114 |
Registro 3 de prueba de diferencial |
|
0x75A2–0x75A6 |
30115–30119 |
Registro 4 de prueba de diferencial |
|
0x75A7–0x75AB |
30120–30124 |
Registro 5 de prueba de diferencial |
|
0x75AC–0x75B0 |
30125–30129 |
Registro 6 de prueba de diferencial |
|
0x75B1–0x75B5 |
30130–30134 |
Registro 7 de prueba de diferencial |
|
0x75B6–0x75BA |
30135–30139 |
Registro 8 de prueba de diferencial |
|
0x75BB–0x75BF |
30140–30144 |
Registro 9 de prueba de diferencial |
|
0x75C0–0x75C4 |
30145–30149 |
Registro 10 de prueba de diferencial (prueba de diferencial más antigua) |
Registro de prueba de diferencial
Se necesita una petición de lectura de 5 registros para leer un registro de prueba de diferencial.
El orden y la descripción de los registros de prueba de diferencial son los mismos que los del registro 1 de prueba de diferencial:
|
Registro 1 de prueba de diferencial (prueba de diferencial más reciente) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|
0x7593 |
30100 |
L |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
Código de prueba de diferencial (consulte la sección siguiente). |
|
0x7594– 0x7596 |
30101– 30103 |
L |
– |
– |
ULP DATE |
– |
Fecha y hora de la prueba de diferencial. Tipo de datos: ULP DATE |
|
0x7597 |
30104 |
L |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Estado de la prueba
|
Códigos de pruebas de diferencial
|
Código de prueba de diferencial |
Descripción |
|---|---|
|
5162 (0x142A) |
Prueba de diferencial por botón |
|
5163 (0x142B) |
Prueba de diferencial por HMI |