Comandos de protección de la unidad de control MicroLogic
Protección de largo retardo
El usuario puede leer los parámetros de protección de largo retardo de los registros 8754 a 8763 Parámetros de protección de largo retardo.
Para establecer los parámetros de protección de largo retardo, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45192 |
Código de comando = 45192 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
18 |
Número de parámetros (bytes) = 18 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
A |
INT16U |
– |
Valor del umbral de disparo Ir. El rango Ir depende de la corriente nominal In y de la posición del conmutador rotativo 1 de la unidad de control MicroLogic (Ir). |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
500– 16000 |
Temporización tr (solo aplicación de distribución) tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
5-30 |
Clase de motor (solo aplicación de motor) Valores posibles = 5, 10, 20, 30 s |
|
0x1F48 |
8009 |
– |
– |
INT16U |
1-2 |
Ventilación (solo aplicación de motor) 1 = auto, 2 = motor |
Protección de corto retardo
El usuario puede leer los parámetros de protección de corto retardo de los registros 8764 a 8773 Parámetros de protección corto retardo.
Para establecer los parámetros de protección de corto retardo, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45193 |
Código de comando = 45193 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
Coeficiente de Isd, ajustable en incrementos de 5. Valor del umbral de disparo de Isd = (Ir) x (coeficiente de Isd) / 10 |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
Temporización tsd tsd = 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tsd = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada. |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Tipo de protección: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada Para la aplicación de motor, tsd = 0 ms e I2t está desactivada (valores fijos). |
|
(1) Para la aplicación de distribución, el rango es 15-100. Para la aplicación de motor, el rango es 50-130. |
||||||
Protección de instantáneo
El usuario puede leer los parámetros de protección de instantáneo de los registros 8774 a 8783 Parámetros de protección de instantáneo.
Para establecer los parámetros de protección de instantáneo, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45194 |
Código de comando = 45194 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
Coeficiente de Ii, ajustable en incrementos de 5. Valor del umbral de disparo Ii = (In) x (coeficiente de Ii) / 10 |
|
(1) El rango del coeficiente de Ii depende del tamaño del interruptor automático:
|
||||||
Protección de defecto a tierra
El usuario puede leer los parámetros de protección de defecto a tierra de los registros 8784 a 8793 Parámetros de protección de defecto a tierra.
Para establecer los parámetros de protección de defecto a tierra, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente manera:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45195 |
Código de comando = 45195 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
100 |
– |
INT16U |
(1) |
Coeficiente de Ig, ajustable en incrementos de 5. El valor se define mediante la posición del conmutador rotativo 2 (Ig) de la unidad de control MicroLogic. Valor del umbral de disparo Ig = (In) x (coeficiente de Ig) / 100 |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
Temporización tg tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tg = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada. |
|
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Tipo de protección: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada Para la aplicación de motor, tg = 0 ms e I2t está desactivada (valores fijos). |
|
(1) El coeficiente de Ig depende del calibre del sensor In y del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic, si existe. Por ejemplo, 0 (protección desactivada) o 0,40 In a In en incrementos de 0,05. El coeficiente de Ig no se puede establecer mediante la interfaz de comandos cuando el Ig de posición del conmutador rotativo MicroLogic está desactivado. |
||||||
Protección de diferencial
El usuario puede leer los parámetros de protección de diferencial de los registros 8794 a 8803 Parámetros de protección de diferencial.
Para establecer los parámetros de protección de diferencial, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45196 |
Código de comando = 45196 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
Número de parámetros (bytes) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
mA |
INT16U |
0-FFFF |
Reservado |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0-1000 |
Temporización tΔn tΔn = 0, 60, 150, 500, 1000 ms Si IΔn = 0,03 mA, entonces TΔn = 0 ms |
Protección del neutro
La protección del neutro solo está disponible cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 41 Tipo de sistema.
El usuario puede leer los parámetros de protección del neutro de los registros 8916 a 8919 Parámetros de protección del neutro.
Para establecer los registros de la protección del neutro, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45197 |
Código de comando = 45197 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
Número de parámetros (bytes) = 12 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
Valor del umbral de disparo del coeficiente del neutro 0 = desactivado 1 = 0,5 2 = 1,0 3 = OSN |
Protección contra bloqueo
La protección contra bloqueo está disponible solo para aplicaciones de motor.
El usuario puede leer los parámetros de protección contra bloqueo de los registros 8900 a 8903 Parámetros de protección contra bloqueo.
Para establecer los parámetros de la protección contra bloqueo, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45448 |
Código de comando = 45448 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Activación: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x1F46 |
8007 |
10 |
– |
INT16U |
10-80 |
Coeficiente de Ijam, ajustable en incrementos de 1. Valor del umbral de disparo Ijam = (Ir) x (coeficiente de Ijam) / 10 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1-30 |
Temporización tjam |
Protección contra defecto de carga
La protección contra defecto de carga está disponible solo para la aplicación de motor.
El usuario puede leer los parámetros de protección contra defecto de carga de los registros 8908 a 8911 Parámetros de protección contra defecto de carga.
Para establecer los parámetros de la protección contra defecto de carga, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45449 |
Código de comando = 45449 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Activación: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x1F46 |
8007 |
100 |
– |
INT16U |
30-90 |
Coeficiente de Iunderload, ajustable en incrementos de 1. Valor del umbral de disparo Iunderload = (Ir) x (Iunderload) / 100 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1-200 |
Temporización tunderload |
Protección contra desequilibrio
La protección contra desequilibrio está disponible solo para la aplicación de motor.
El usuario puede leer los parámetros de protección contra desequilibrio de los registros 8904 a 8907 Parámetros de protección contra desequilibrio.
Para establecer los parámetros de la protección contra desequilibrio, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45450 |
Código de comando = 45450 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
Número de parámetros (bytes) = 14 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
1 |
% |
INT16U |
10-40 |
Coeficiente de Iunbal |
|
0x1F46 |
8007 |
1 |
s |
INT16U |
1-10 |
Temporización tunbal |
Protección de arranque prolongado
La protección de arranque prolongado está disponible solo para la aplicación de motor.
El usuario puede leer los parámetros de protección de arranque prolongado de los registros 8912 a 8915 Parámetros de protección de arranque prolongado.
Para establecer los parámetros de protección de arranque prolongado, el usuario debe configurar los registros de comandos de la siguiente forma:
|
Dirección |
Registro |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45451 |
Código de comando = 45451 |
|
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
Número de parámetros (bytes) = 16 |
|
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
Destino = 5121 (0x1401) |
|
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
Tipo de seguridad del comando |
|
0x1F43- 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
CADENA DE BYTES |
– |
Contraseña del comando: Contraseña del perfil de usuario del administrador |
|
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-1 |
Activación: 0 = Desactivado, 1 = Activado |
|
0x1F46 |
8007 |
10 |
– |
INT16U |
10-80 |
Coeficiente de Ilongstart, ajustable en incrementos de 1. Valor del umbral de disparo Ilongstart = (Ir) x (coeficiente de Ilongstart) / 10 |
|
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1-200 |
Temporización tlongstart |