DOCA0213ES-03

Identificación del módulo BSCM

Identificación del producto

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x0226

551

L

INT16U

15149

Identificación del producto = 15149 para el módulo BSCM.

Identificador del módulo BSCM

El número de serie del módulo BSCM se compone de un máximo de 11 caracteres alfanuméricos con el formato siguiente: PPYYWWDnnnn.

  • PP = código de planta

  • YY = año de fabricación (05-99)

  • WW = semana de fabricación (01-53)

  • D = día de fabricación (1-7)

  • nnnn = número de secuencia (0001-9999)

Se necesita una solicitud de lectura de seis registros para leer el número de serie del módulo BSCM.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x0227

552

L

CADENA DE BYTES

‘PP’

0x0228

553

L

CADENA DE BYTES

05-99

‘YY’

0x0229

554

L

CADENA DE BYTES

01-53

‘WW’

0x022A

555

L

CADENA DE BYTES

1-7

‘Dn’

0x022B

556

L

CADENA DE BYTES

00-99

‘nn’

0x022C

557

L

CADENA DE BYTES

01-99

‘n’ (el carácter NULL termina el número de serie)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?