DOCA0213ES-03

Estado del interruptor automático

Estado del interruptor automático

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Bit

Descripción

0x0232

563

L

INT16U

A/E

Registro de estado del interruptor automático

0

Estado de la entrada OF

0 = El interruptor automático está abierto.

1 = El interruptor automático está cerrado.

1

Estado de la entrada SD

0 = El interruptor automático no se ha disparado.

1 = El interruptor automático se ha disparado debido a un problema eléctrico o disparo por derivación o pulsar para disparo.

2

Estado de la entrada SDE

0 = El interruptor automático no se ha disparado por un problema eléctrico.

1 = El interruptor automático se ha disparado debido a un problema eléctrico (incluida una prueba de defecto a tierra y una prueba de diferencial).

3–15

Reservado (forzado a 0)

Comunicación del estado de Mando eléctrico

Dirección

Registro

LE

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E

Bit

Descripción

0x0233

564

L

INT16U

A/E

Comunicación del registro de estado de mando eléctrico

0

Mando eléctrico

0 = no disponible

1 = disponible

1

Modo manual/automático

0 = manual

1 = automático

2

Último comando

0 = el último comando se ha ejecutado correctamente

1 = el último comando ha fallado

3

Habilitar restablecimiento automático

0 = el restablecimiento automático no está habilitado.

1 = el restablecimiento automático está habilitado.

4

Habilitar restablecimiento incluso si SDE

0 = el restablecimiento no se habilita si el interruptor automático se ha disparado por fallo eléctrico.

1 = el restablecimiento se habilita aunque el interruptor automático se haya disparado por fallo eléctrico.

5

Se ha seleccionado el modo local/remoto en el menú de la pantalla FDM121.

0 = modo remoto (valor predeterminado); el mando eléctrico comunicante se controla únicamente a través de un comando Modbus.

1 = modo local; el mando eléctrico comunicante se controla únicamente a través del menú de la pantalla FDM121.

6–15

Reservado (forzado a 0)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?