DOCA0213ES-03

Indicadores de mantenimiento

Descripción general

El módulo BSCM Modbus SL/ULP dispone de siete contadores que ayudan a gestionar el interruptor automático ComPacT NSX.

Los contadores del módulo BSCM Modbus SL/ULP presentan las siguientes propiedades:

  • Todos los contadores se guardan en memoria no volátil para evitar la pérdida de datos en caso de corte de suministro.

  • El contador OF acumulativo es de sólo lectura. Deja de incrementarse cuando alcanza el valor máximo de 4 294 967 295.

  • El usuario puede preajustar todos los contadores (excepto el contador OF acumulativo) en cualquier valor de 0 a 65535. Los contadores dejan de incrementarse cuando llegan al valor máximo de 65535.

  • El contador OF y el contador de comandos de cierre del interruptor automático tienen un umbral que puede establecer el usuario en cualquier valor comprendido entre 0 y 65534.

    El ajuste de fábrica es 5000. Se genera una alarma cuando un contador alcanza el umbral.

Contadores del módulo BSCM Modbus SL/ULP

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x023A-0x023B

571-572

L

1

INT32U

0-4 294 967 295

Contador OF acumulativo (contador abierto a cerrado no reiniciable)

0x023C

573

L-EC

1

INT16U

0-65535

Contador OF (contador abierto a cerrado reiniciable)

0x023D

574

L-EC

1

INT16U

0-65535

Contador SD (cerrado en posición SD)

0x023E

575

L-EC

1

INT16U

0-65535

Contador SDE (cerrado en posición SDE)

0x023F

576

L-EC

1

INT16U

0-65535

Contador de comandos de apertura de interruptor automático

0x0240

577

L-EC

1

INT16U

0-65535

Contador de comandos de cierre de interruptor automático

0x0241

578

L-EC

1

INT16U

0-65535

Contador de comandos de restablecimiento de interruptor automático

0x0242-0x0243

579-580

Reservado

0x0244

581

L-EC

1

INT16U

0-65535

Umbral de contador OF

El ajuste de fábrica es 5000.

0x0245

582

L-EC

1

INT16U

0-65535

Umbral de contador de comandos de cierre de interruptor automático

El ajuste de fábrica es 5000.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?