DOCA0213ES-03

Software EcoStruxure Power Commission

Descripción general

El software EcoStruxure Power Commission permite gestionar un proyecto como parte de las fases de prueba, puesta en marcha y mantenimiento del ciclo de vida del proyecto. Sus innovadoras características ofrecen un método sencillo para configurar, probar y poner en marcha dispositivos eléctricos inteligentes.

El software EcoStruxure Power Commission detecta automáticamente los dispositivos inteligentes y permite añadir dispositivos para facilitar la configuración. Podrá generar informes completos como parte de las pruebas de aceptación de la fábrica y el centro, con lo que se ahorrará una gran cantidad de trabajo manual. Asimismo, cuando los paneles están en funcionamiento, cualquier cambio que se realice en los ajustes podrá identificarse con facilidad con un marcador amarillo. Esto indica la diferencia entre los valores del proyecto y del dispositivo. De este modo, garantiza la coherencia del sistema durante las fases de funcionamiento y mantenimiento.

El software EcoStruxure Power Commission permite la configuración de los siguientes interruptores automáticos, módulos y accesorios:

Gamas de interruptores automáticos

Módulos

Accesorios

Interruptores automáticos MasterPacT MTZ

  • Unidad de control MicroLogic X

  • Módulos de interfaz de comunicación: interfaz IFM, interfaz IFE, servidor IFE e interfaz EIFE

  • Módulos ULP: módulo IO, pantalla FDM121 (1)

Módulo de salida M2C

  • Interruptores automáticos MasterPacT NT/NW

  • Interruptores automáticos ComPacT NS

  • Interruptores automáticos PowerPacT de marcos P y R

  • Unidades de control MicroLogic

  • Módulos de interfaz de comunicación: módulo BCM, módulo CCM, móduloBCM ULP, interfaz IFM, interfaz IFE y servidor IFE

  • Módulos ULP: módulo IO, pantalla FDM121 (1)

Módulos de salida M2C y M6C

  • Interruptores automáticos ComPacT NSX

  • Interruptores automáticos PowerPacT de marcos H, J y L

  • Unidades de control MicroLogic (2)

  • Módulos de interfaz de comunicación: módulo BSCM y módulo BSCM Modbus SL/ULP, interfaz IFM, interfaz , IFE y servidor IFE

  • Módulos ULP: módulo IO, pantalla FDM121 (1)

Módulos de salida SDTAM y SDx

(1) En el caso de la pantalla FDM121, solo se admite la descarga del idioma y del firmware.

(2) Se debe utilizar la versión del software EcoStruxure Power Commission 2.20 y posteriores para configurar:

  • Unidades de control MicroLogic 5/6 con versión de firmware 001.005.001 y posteriores

  • Unidades de control MicroLogic 7 con versión de firmware 002.002.000 y posteriores

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.

Haga clic aquí para descargar la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.

Características principales

El software EcoStruxure Power Commission realiza las acciones siguientes para los dispositivos y módulos compatibles:

  • Crear proyectos mediante la detección de dispositivos

  • Guardar el proyecto en la nube de EcoStruxure Power Commission como referencia

  • Cargar configuraciones en dispositivos y descargar configuraciones de dispositivos

  • Comparar configuraciones entre el proyecto y el dispositivo

  • Realizar acciones de control de un modo seguro

  • Generar e imprimir un informe de configuración del dispositivo

  • Realizar una prueba de cableado de comunicación de todo el proyecto y generar e imprimir informes de las pruebas

  • Observar la arquitectura de comunicaciones existente entre los diferentes dispositivos en una representación gráfica

  • Ver las mediciones, los registros y la información de mantenimiento

  • Exportar captura de la forma de onda en un evento de disparo (WFC)

  • Ver el estado de dispositivo y el módulo IO

  • Ver los detalles de las alarmas

  • Comprar, instalar, extraer o retirar los Digital Modules

  • Comprobar el estado de compatibilidad del firmware del sistema

  • Actualizar el firmware del dispositivo a la versión más reciente

  • Efectuar pruebas de forzado del disparo y de curvas de disparo automático

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?