DOCA0213ES-03

Protección contra escritura

Descripción general

ADVERTENCIA
RIESGO DE DISPARO IMPREVISTO O FALLO DE DISPARO
Los ajustes de regulación de las protecciones solo deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Las modificaciones remotas de los registros Modbus pueden ser peligrosas para el personal cercano al interruptor automático o bien pueden causar daños en el equipo si se cambian los ajustes de protección. Por lo tanto, los comandos de control remoto están protegidos por hardware y software.

Protección de software

Para evitar un cambio involuntario en la configuración de MicroLogic, las modificaciones remotas de los registros Modbus están protegidas por:

  • Una sólida estructura de datos y un conjunto de registros Modbus dedicados

  • Un esquema de contraseña de perfil de usuario

Esta combinación se denomina interfaz de comandos. Si no se cumple, da como resultado un código de error y la operación no se realiza. La protección por hardware siempre tiene prioridad sobre la protección por software.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?