DOCA0213ES-03

Lista de comandos y códigos de error del módulo BSCM

Lista de comandos

En la tabla siguiente se enumeran los comandos disponibles del módulo BSCM, sus códigos de comando correspondientes y los perfiles de usuario. Siga los procedimientos de ejecución de comandos.

Comando

Código de comando

Perfil de usuario

Abrir el interruptor automático Abrir el interruptor automático

904

Administrador u operador

Cerrar el interruptor automático Cerrar el interruptor automático

905

Administrador u operador

Restablecer el interruptor automático Restablecer el interruptor automático

906

Administrador u operador

Habilitar/inhibir orden de cierre Habilitar/inhibir una orden de cierre de interruptor automático

910

Administrador u operador

Habilitar/deshabilitar restablecimiento automático Habilitar/deshabilitar restablecimiento automático

42636

Administrador

Habilitar/deshabilitar restablecimiento incluso si SDE Habilitar/deshabilitar el restablecimiento incluso si SDE

42637

Administrador

Preajustar contadores Preajustar contadores

42638

Administrador

Configurar umbrales Configurar umbrales

42639

Administrador

Códigos de error

Los códigos de error generados por los comandos del módulo BSCM se devuelven en el registro 8021. Además de los códigos de error genéricos, los comandos BSCM generan los códigos de error siguientes:

Código de error

Descripción

4363 (0x110B)

El módulo BSCM está fuera de servicio.

4503 (0x1197)

El interruptor automático se ha disparado. Debe restablecerse antes del comando.

4504 (0x1198)

El interruptor automático ya está cerrado.

4505 (0x1199)

El interruptor automático ya está abierto.

4506 (0x119A)

El interruptor automático ya está restablecido.

4507 (0x119B)

El actuador está en modo manual. No se permiten los comandos a distancia.

4508 (0x119C)

El actuador no está presente.

4510 (0x119E)

Aún sigue ejecutándose un comando anterior.

4511 (0x119F)

El comando de restablecimiento está prohibido cuando se ha establecido SDE.

4512 (0x11A0)

Orden de inhibición de cierre habilitada.

Cualquier otro código de error positivo indica un error interno.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?