DOCA0213ES-03

Medidas de demanda

Descripción general

Los registros de demanda incluyen:

  • Current demand

  • Demanda de potencia activa, reactiva y aparente

La duración de la ventana de la demanda de corriente depende de la configuración del registro 3352. Consulte Tiempo de demanda.

La duración de la ventana y el tipo de ventana de demanda de potencia dependen de la configuración de los registros 3354 y 3355. Consulte Tiempo de demanda.

Las medidas de demanda se actualizan cada minuto con el tipo de ventana deslizante.

Las medidas de demanda se actualizan al final del intervalo de la ventana con el tipo de ventana de bloque.

Demanda de corriente

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x0897

2200

R

1

A

INT16U

0-20xIn

Demanda de corriente en fase 1: I1 Dmd

0x0898

2201

R

1

A

INT16U

0-20xIn

Demanda de corriente en fase 2: I2 Dmd

0x0899

2202

R

1

A

INT16U

0-20xIn

Demanda de corriente en fase 3: I3 Dmd

0x089A

2203

R

1

A

INT16U

0-20xIn

Demanda de corriente en el neutro: IN Dmd (1)

0x089B

2204

R

1

A

INT16U

0-20xIn

Máximo de demanda de corriente en fase 1: I1 Dmd pico (2)

0x089C

2205

R

1

A

INT16U

0-20xIn

Máximo de demanda de corriente en fase 2: I2 Dmd pico (2)

0x089D

2206

R

1

A

INT16U

0-20xIn

Máximo de demanda de corriente en fase 3: I3 Dmd pico (2)

0x089E

2207

R

1

A

INT16U

0-20xIn

Máximo de demanda de corriente en el neutro: IN Dmd pico (1) (2)

(1) Este valor no está disponible cuando el tipo de sistema del registro 3314 es 31 o 40. Consulte Tipo de sistema.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo. Consulte la sección Restablecer mínimo/máximo.

Demanda de potencia activa

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x08AF

2224

R

10

kW

INT16

-30000–+30000

Demanda de potencia activa total: P Dmd (1)

0x08B0

2225

R

10

kW

INT16

-30000–+30000

Máximo de demanda de potencia activa total: P Dmd pico (2)

(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada minuto.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo. Consulte la sección Restablecer mínimo/máximo.

Demanda de potencia reactiva

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x08B5

2230

R

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

Demanda de potencia reactiva total: Q Dmd (1)

0x08B6

2231

R

10

kVAR

INT16

-30000–+30000

Máximo de demanda de potencia reactiva total: Q Dmd pico (2)

(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada minuto.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo. Consulte la sección Restablecer mínimo/máximo.

Demanda de potencia aparente

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x08BB

2236

R

10

kVA

INT16

0-30000

Demanda de potencia aparente total: S Dmd (1)

0x08BC

2237

R

10

kVA

INT16

0-30000

Máximo de demanda de potencia aparente total: S Dmd pico (2)

(1) Para el tipo de ventana de bloque, este valor se actualiza al final del intervalo de la ventana. Para el tipo de ventana deslizante, el valor se actualiza cada minuto.

(2) Este valor se puede restablecer con el comando de restablecimiento mínimo/máximo. Consulte la sección Restablecer mínimo/máximo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?