DOCA0187ZH-03

带电压输出的 3P/4P 电流互感器模块

危险
如果系统工作电压超过 500 Vac,即使所指示的断路器或隔离开关的绝缘电压 (Ui) 更高,也不要使用电流互感器模块。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

简介

带电压输出的电流互感器模块(CT+V 模块)为测量设备提供电压测量结果。它们可与以下 MID(测量仪器指令)功率计配合使用,用于计算能耗,以便计费:

功率计 精度等级 通讯端口 Outputs Inputs 其它功能

PM5111

0.5

1 个支持 Modbus 协议的串行端口

1 个数字量

PM5331

0.5

1 个支持 Modbus 协议的串行端口

2 个数字量 + 2 个继电器

2 个数字量

PM5341

0.5

1 个支持 Modbus TCP 协议的以太网端口

2 个数字量 + 2 个继电器

2 个数字量

PM5561

0.2

2 个支持 Modbus TCP 协议的以太网端口

2 个数字量

4 个数字量

PM5661

0.2

2 个支持 Modbus TCP 协议的以太网端口

2 个数字量

2 个数字量 + 2 个 RCM

PM5761

0.2

2 个支持 Modbus TCP 协议的以太网端口

2 个数字量

2 个数字量 + 2 个 RCM

利用波形捕捉 (WFC) 进行电压骤降和电压骤升检测

警告
火灾风险
断路器或隔离开关的额定值不得高于电流互感器的额定值。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意
精度降低风险
电流互感器的额定值不得高于断路器或隔离开关的额定值。
不遵守这些说明可能导致精度降低。

CT+V 模块适用于 ComPacT NSX 断路器或隔离开关,或 ComPacT INS 隔离开关。

安装

警告
火灾风险
禁止在以下任意位置安装带电压输出的电流互感器模块:
  • ComPacT NSX 设备或 ComPacT INS 隔离开关的上游
  • ComPacT INS 隔离开关相关联的 ComPacT NSX 断路器的下游
  • VigiPacT 附件或 VigiPacT 附件报警器的下游
  • ComPacT NSX DC 设备一起
  • 下游的配有底座连接适配器的插入式底座上
  • 下游的带背面接线 LV429276的插接式底座上。(允许安装在带电源连接套件 LV429269 的插入式版本上)
  • PowerTag M250 的下游
  • LV429358 或 LV429359 连接附件的下游
  • LV429358 或 LV429359 连接附件的上游
  • 在与 4P 电流互感器模块相关联的 ComPacT NSX 3P 断路器上
  • 在与 3P 电流互感器模块相关联的 ComPacT NSX 4P 断路器上
  • 在与 3P 电流互感器模块相关联的 ComPacT INS 3P/4P 隔离开关上
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

CT+V 模块直接安装在断路器或隔离开关的底部。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD1633907 带电压输出的 3P/4P 电流互感器模块

连接

凭借其集成设计,CT+V 模块不需要任何特定接线,并且兼容与其上所安装的设备相同的连接附件。

危险
电击、爆炸或弧闪危险
未连接测量设备时,跳线 I1-I2、I2-I3 和 I3-S2(1) 必须保持在相应位置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
设备受损危险
请勿使用电流互感器模块的电压输出为测量设备供电。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

有关测量设备安装和使用的更多说明,请参阅测量设备的相关文档。

  • (1) 带跳线的端子 I1、I2、I3 和 S2(如果未连接到测量设备)
  • (2) 电压输出受到短路保护,且支持自动复位
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.