990-5452L-012

Accéder aux écrans protégés par mot de passe

NOTE: Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont admin/admin. Modifiez votre mot de passe après votre première connexion, puis modifiez-le régulièrement par la suite.
NOTE: Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont config/config.
  1. Lorsqu'un écran vous demande le mot de passe, appuyez sur le champ de saisie Nom d'utilisateur pour afficher le clavier.
  2. Appuyez sur le champ Nom d'utilisateur, saisissez votre nom d'utilisateur et appuyez sur Entrée.
  3. Appuyez sur le champ Mot de passe, saisissez votre mot de passe et appuyez sur Entrée.
  4. Appuyez sur Connexion.
  5. Appuyez sur Fermer ou le bouton X pour quitter l'écran contextuel Connexion.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?