990-5452M-037

配置网络

可根据所用显示屏和 Smart Slot 1 和 Smart Slot 2 中的通信卡对网络进行相应配置。

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择“配置 > 网络并选择“显示屏Smart Slot 1Smart Slot 2(如存在)”。
  2. 配置以下设置:
    1. TCP/IPv4启用 IPv4(如适用),然后选择地址模式手动DCHPBOOTP)。
    2. TCP/IPv6启用 IPv6(如适用),选择自动配置手动配置,然后选择 DHCPv6 模式路由器控制仅限非地址信息从不地址及其他信息)。
      注: 点击地址可查看所有有效的 IPv6 地址。
    3. 网络访问启用 Web(如适用),然后选择访问模式HTTPHTTPS)。
      注: 不适用于 Smart Slot。
    4. FTP 服务器启用 FTP(如适用)。
      注: 不适用于 Smart Slot。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?