EIO0000005729.00

Factory Reset

您可以将本产品恢复到购买时的状态。只有管理员账户才能执行此功能。

要执行出厂复位,需要重新启动产品。

重新启动后,根据是否使用密码,出厂复位的步骤会有所不同。

使用密码时

有关说明,请参阅 出厂复位 (使用密码时)


不使用密码时

要执行出厂复位,请创建重置密钥文件并将其保存到外部存储中。

有关说明,请参阅 出厂复位 (不使用密码时)

功能

说明

Save to USB storage

创建复位密钥文件并将其保存到 USB 存储设备的根目录。

Eject USB storage

断开 (卸载) USB 存储。

确认 USB 存储 LED 灯已熄灭,然后从产品中移除 USB 存储设备。

Execute

使用 SD 卡中的复位密钥文件执行出厂复位。

Eject SD card

断开 (卸载) SD 卡。

确认 SD 卡访问 LED 灯已熄灭,然后从产品中移除 SD 卡。

注: 重置密钥文件不能用于重置其他产品。请逐个对产品进行重置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?