电源注意事项
危险 |
|---|
|
短路、火灾或意外的设备操作
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
-
本产品的电源线不应与主电路线(高电压,大电流)电源线、输入输出信号线靠近或捆扎在一起,且各个系统应相互分开。如果电源线的连接不能采用单独的系统,输入/输出线请使用屏蔽电缆。
-
建议在直流型号上使用独立的 DC 电源。(DC 电源应靠近产品。)
-
如果电源线上干扰过大,请在通电前用电源滤波器降噪。
-
请连接电涌保护设备应对电源浪涌。
-
为提高抗噪能力,请在电源线上安装铁氧磁芯。
电源连接
- 使用直流电时,请使用安全特低电压 (SELV) 电路和限能 (LIM) 电路。
危险