Precauciones de la fuente de alimentación
PELIGRO |
|---|
|
CORTOCIRCUITO, INCENDIO O FUNCIONAMIENTO
INESPERADO DEL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
-
El cable de alimentación de este producto no se debe agrupar con líneas de circuitos principales (alta tensión, alta corriente) ni con líneas de señales de entrada/salida, ni colocarse cerca de las mismas, y todos los sistemas se deben mantener separados. Si las líneas eléctricas no se pueden cablear a través de un sistema separado, use cables blindados para las líneas de entrada/salida.
-
Se recomienda una fuente de alimentación de CC independiente en el modelo de CC. (La fuente de alimentación de CC debe estar ubicada cerca del producto)
-
Si se produce un exceso de ruido en la línea de alimentación, utilice un filtro de ruido para reducirlo antes de encender el equipo.
-
Conecte un dispositivo de protección contra sobretensiones para controlar las subidas de tensión.
-
Para aumentar la resistencia al ruido, conecte un núcleo de ferrita al cable de alimentación.
Conexiones de la fuente de alimentación
- Use el circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) y un circuito LIM (Limited Energy) para la entrada de CC.
PELIGRO