EIO0000005725.00

Précautions de connexion du câble USB

AVERTISSEMENT
RISQUE D'EXPLOSION
  • Assurez-vous que l'alimentation, les câblages d'entrées et de sorties (E/S) sont conformes aux méthodes de câblage de Classe I, Division 2.
  • N'utilisez pas le produit dans des environnements ou des endroits dangereux autres que ceux de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D.
  • Le remplacement de n'importe quel composant peut nuire à la conformité à la Classe I, Division 2.
  • Ne déconnectez pas l'équipement pendant que le circuit est sous tension ou s'il est connu que la zone est libre de concentrations inflammables.
  • Coupez l'alimentation avant de brancher ou de débrancher tout connecteur du produit.
  • Assurez-vous que les connexions d'alimentation, de communication et d'accessoires n'exercent pas de pression excessive sur les ports. Tenez compte également des éventuelles vibrations au moment d'effectuer ces branchements.
  • Fixez correctement les câbles d'alimentation, de communication ou d'accessoires externes au panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez uniquement les câbles USB disponibles dans le commerce.
  • N'utilisez que les configurations USB non incendiaires.
  • À utiliser dans des endroits dangereux de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D.
  • S'assurer qu'un câble USB est fixé à l'aide d'une attache pour câble USB avant d'utiliser l'interface USB.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?