EIO0000005082.01

Paramètres des interfaces série sur le Box Module

Les paragraphes suivants décrivent comment configurer les interfaces série sur le Box Module. Vous pouvez également changer la méthode de communication sur chaque port série du Box Module en suivant la procédure suivante.

  1. Affichez l'écran BIOS. Consultez Menu de configuration UEFI BIOS.

  2. Sélectionnez Advanced > Super IO Configuration > Serial Port 1 ou Serial Port 2.

  3. Sélectionnez Enabled ou Disabled dans Serial Port (par défaut : Enabled).

  4. Sélectionnez une méthode de communication dans Mode Selection (par défaut : RS485).

  5. Lorsqu'une méthode de communication est sélectionnée, le menu suivant change en fonction de la sélection. Le tableau suivant présente les options et les valeurs par défaut, ainsi que le menu apparaissant lorsque l'option de la Mode Selection est sélectionnée.


    [Lorsque RS-485 est sélectionné]

    Echo Cancel

    Disabled

     

    Enabled

    Par défaut

    Echo Cancel : Réglage de la réception ou non des données envoyées par lui-même (Echo) dans une communication à deux fils (semi-duplex). Le réglage par défaut est Enabled (pas de réception).


    [Lorsque RS-422 est sélectionné]

    Operation Mode

    IHM

     

    Normal

    Par défaut

    HMI mode : Mode de communication avec des dispositifs externes, tels qu'un automate, à l'aide des signaux de commande RS-422 (ERA/ERB, CSA/CSB) sur le Box Module via le runtime de l'IHM. Ces signaux de contrôle de RS-422 ne sont disponibles que dans ce mode.

    Normal mode : En cas d'utilisation comme RS-422 général utilisant uniquement des signaux de données (SDA/SDB, RDA/RDB). Les signaux de contrôle (ERA/ERB, CSA/CSB) ne peuvent pas être utilisés dans ce mode.


    [Lorsque RS-232 est sélectionné]

    Aucun autre menu ne s'affiche.


  6. Appuyez sur la touche [F4].

  7. Sélectionnez Yes dans la boîte de dialogue Save & Exit Setup.

  8. Le produit est redémarré.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.