EIO0000005085.01

Impostazioni delle interfacce seriali sul Box Module

Di seguito si descrive la configurazione delle interfacce seriali sul Box Module. È inoltre possibile cambiare il metodo di comunicazione su ciascuna porta seriale del Box Module con la seguente procedura.

  1. Visualizzare la schermata BIOS. Fare riferimento al Menu di configurazione del UEFI BIOS.

  2. Selezionare Advanced > Super IO Configuration > Serial Port 1 o Serial Port 2.

  3. Selezionare Enabled o Disabled in Serial Port (predefinito: Enabled).

  4. Selezionare il metodo di comunicazione in Mode Selection (predefinito: RS485).

  5. Quando si seleziona il metodo di comunicazione, il menu successivo cambia in base alla selezione. La tabella seguente mostra le opzioni e le impostazioni predefinite, nonché il menu che appare quando si seleziona l'opzione in Mode Selection.


    [Quando è selezionato RS-485]

    Echo Cancel

    Disabled

     

    Enabled

    Predefinito

    Echo Cancel: Impostazione della ricezione o meno dei dati inviati da sé (Echo) nella comunicazione a due fili (half-duplex). L'impostazione predefinita è Enabled (non ricevere).


    [Quando è selezionato RS-422]

    Operation Mode

    HMI

     

    Normal

    Predefinito

    HMI mode: Modalità di comunicazione con dispositivi esterni, come i PLC, usando i segnali di controllo RS-422 (ERA/ERB, CSA/CSB) sul Box Module tramite il runtime HMI. Questi segnali di controllo di RS-422 sono disponibili solo con questa modalità.

    Normal mode: Qualora si usi una RS-422 generica, che utilizza solo i segnali di dati (SDA/SDB, RDA/RDB). Con questa modalità non si possono usare i segnali di controllo (ERA/ERB, CSA/CSB).


    [Quando è selezionato RS-232]

    Non compare alcun menu successivo.


  6. Premere il tasto [F4].

  7. Selezionare Yes nella finestra di dialogo Save & Exit Setup.

  8. L'apparato si riavvia.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.