EIO0000005086.01

主机模块上串行接口的设置

下面介绍如何配置主机模块上的串行接口。您还可以通过以下步骤切换主机模块上每个串行端口的通信方式。

  1. 显示 BIOS 屏幕。请参阅 UEFI BIOS设置菜单

  2. 选择 Advanced > Super IO Configuration > Serial Port 1Serial Port 2

  3. Serial Port 中选择 EnabledDisabled (默认值:Enabled)。

  4. Mode Selection 中选择通讯方式 (默认值:RS485)。

  5. 选择通信方法后,后续菜单会根据选择而变化。下表显示了选项和默认值,以及选择 Mode Selection 中的选项时出现的菜单。


    [选中 RS-485 时]

    Echo Cancel

    Disabled

     

    Enabled

    缺省值

    Echo Cancel:设置在双线 (半双工) 通信中是否接收自己发送的数据 (回声)。默认设置为 Enabled (不接收)。


    [选中 RS-422 时]

    Operation Mode

    HMI

     

    Normal

    缺省值

    HMI mode:通过 HMI 运行时使用主机模块上的 RS-422 控制信号 (ERA/ERB、CSA/CSB) 与 PLC 等外部设备通信时的模式。RS-422 的这些控制信号仅在该模式下可用。

    Normal mode:用作仅使用数据信号 (SDA/SDB、RDA/RDB) 的通用 RS-422 时。在此模式下不能使用控制信号 (ERA/ERB、CSA/CSB)。


    [选中 RS-232 时]

    不会出现后续菜单。


  6. 按 [F4] 键。

  7. Save & Exit Setup(保存并退出设置)对话框中选择Yes(是)。

  8. 产品重新启动。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.