EIO0000005084.01

Configuración de interfaces en serie en Box Module

A continuación se describe cómo configurar las interfaces en serie en Box Module. También puede cambiar el método de comunicación en cada puerto serie de Box Module mediante el siguiente procedimiento.

  1. Muestre la pantalla de BIOS. Consulte el Menú de configuración de UEFI BIOS.

  2. Seleccione Advanced > Super IO Configuration > Serial Port 1 o Serial Port 2.

  3. Seleccione Enabled o Disabled en Serial Port (Conf. por defecto: Enabled).

  4. Seleccione un método de comunicación en Mode Selection (Conf. por defecto: RS485).

  5. Cuando se selecciona un método de comunicación, el menú siguiente cambia en función de la selección. La siguiente tabla muestra las opciones y los valores predeterminados, así como el menú que aparece cuando se selecciona la opción en Mode Selection .


    [Cuando se selecciona RS-485]

    Echo Cancel

    Disabled

     

    Enabled

    por defecto

    Echo Cancel: Ajuste para recibir o no los datos enviados por sí mismo (Eco) en una comunicación a dos hilos (half-duplex). El ajuste por defecto es Enabled (no recibir).


    [Cuando se selecciona RS-422]

    Operation Mode

    HMI

     

    Normal

    por defecto

    HMI mode: El modo cuando se comunica con dispositivos externos, como PLC, utilizando las señales de control de RS-422 (ERA/ERB, CSA/CSB) en Box Module a través del tiempo de ejecución HMI. Estas señales de control de RS-422 sólo están disponibles en este modo.

    Normal mode: Cuando se utiliza como un RS-422 general que sólo usa señales de datos (SDA/SDB, RDA/RDB). Las señales de control (ERA/ERB, CSA/CSB) no pueden utilizarse en este modo.


    [Cuando RS-232 está seleccionado]

    No aparece ningún menú posterior.


  6. Presione la tecla [F4].

  7. Seleccione Yes en el cuadro de diálogo Save & Exit Setup.

  8. El producto se reinicia.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.