Auxiliaire iACT24 pour contacteur iCT
Présentation
L'auxiliaire iACT24 :
-
permet de contrôler et de signaler un contacteur iCT 230 Vca de calibre supérieur ou égal à 25 A à partir de l'unité I/O Smart Link par des signaux 24 Vcc (Y3),
-
permet d'assurer le contrôle par un signal maintenu (Y2),
-
permet de connaître l’état (ouvert/fermé, OC) du contacteur.
Les informations Modbus du tableau suivant sont données pour un auxiliaire iACT24 connecté à la voie 1.
|
Description |
Adresse(1) |
Nb de registre(s) |
Type |
Action |
Valeurs et significations |
|---|---|---|---|---|---|
|
Etat |
|||||
|
Etat O/C (ouvert/fermé) |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
bit 0 = 0 : contacteur ouvert bit 0 = 1 : contacteur fermé |
|
Présence dispositif |
0x3778 |
1 |
BITMAP |
R |
bit 1 = 0 : défaut de connexion ou aucun dispositif connecté Bit 1 = 1 : appareil connecté |
|
Commandes |
|||||
|
Désactivation de la bobine du contacteur |
0x3779 |
1 |
BITMAP |
RW |
Bit 0 = 1 : désactivation de la bobine(2) |
|
Activation de la bobine du contacteur |
0x3779 |
1 |
BITMAP |
RW |
Bit 1 = 1 : activation de la bobine(2) |
|
Compteurs |
|||||
|
Nombre de cycles ouverture/fermeture du contacteur |
0x3784 |
2 |
UINT32 |
RW |
– |
|
Temps de fonctionnement de la charge pour un contacteur NO |
0x3788 |
2 |
UINT32 |
RW |
en heures |
|
(1) Pour adresser les registres de la voie N (1≤ N ≤ 11), il faut ajouter 40 × (N - 1) aux registres de la voie 1. (2) L'équipement I/O Smart Link remet le bit à l'état 0 lorsque l'ordre est pris en compte (sauf si aucun produit n'est connecté à la voie). Si les bits 0 et 1 de l'adresse 14201 sont activés simultanément, l'équipement I/O Smart Link ne fait rien. |
|||||