DOCA0302FR-04

Génération des données de synthèse avec iOF+SD24 or OF+SD24

Présentation

La synthèse électrique des contacts SD ou la synthèse des contacts OF peut être générée avec plusieurs auxiliaires iOF+SD24 et/ou OF+SD24.

La synthèse électrique des signaux OF est possible en câblant tous les signaux OF en série et en raccordant ce circuit à l'entrée I1 d'une voie de I/O Smart Link.

La synthèse électrique des signaux SD est possible en câblant tous les signaux SD en série et en raccordant ce circuit à l'entrée I2 d'une autre voie de I/O Smart Link.

Les connexions OF (sur l'entrée I1) et SD (sur l'entrée I2) ne peuvent pas être raccordées à la même voie de I/O Smart Link, car les informations de synthèse dédiées aux signaux OF ne peuvent pas être séparées de celles dédiées aux signaux SD dans I/O Smart Link.

La synthèse des signaux OF (ou SD) peut être câblée en série en utilisant le connecteur 15 points A9XC2412 (cage à ressort). Un maximum de 10 signaux OF (ou SD) peuvent être câblés dans la même synthèse.

Câblage de contacts SD sur iOF+SD24 ou OF+SD24 en série

(1) Entrée I2 (d'une voiel) sur I/O Smart Link ou entrée d'automate programmable

Câblage de contacts OF sur iOF+SD24 ou OF+SD24 en série

(1) Entrée I1 (d'une voiel) sur I/O Smart Link ou entrée d'automate programmable

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?