Fonctions de l'équipement I/O Smart Link
Fonctions de contrôle-commande des équipements Acti 9
Les produits concernés sont :
-
iOF+SD24
-
OF+SD24
-
iACT24
-
iATL24
-
Reflex iC60
-
RCA iC60
Fonction d'acquisition de l'état des entrées :
-
Etat ouvert/fermé (entrée I1 de l'interface Ti24)
-
Signal de déclenchement (entrée I2 de l'interface Ti24) pour les équipements de protection
Fonction d'ordre d'ouverture et de fermeture :
Chaque voie de I/O Smart Link propose une sortie (Q) :
-
La mise à 1 de la sortie Q se fait par forçage à 1 du bit de la voie concernée dans le registre d'activation (ON). Le bit du registre de commande Modbus est automatiquement mis à 0 par I/O Smart Link dès que l'ordre a été envoyé à la sortie Q.
-
La mise à 0 de la sortie Q se fait par forçage à 1 du bit de la voie concernée dans le registre de désactivation (OFF). Le bit du registre de commande Modbus est automatiquement mis à 0 par I/O Smart Link dès que l'ordre a été envoyé à la sortie Q.
Fonction de gestion de la durée de vie de l'installation :
-
I/O Smart Link mémorise le nombre de changements d'état (ou nombre de manoeuvres) des dispositifs de commande et de protection, ce qui permet d'estimer l'usure de ces dispositifs. Pour cela, I/O Smart Link compte les changements d'état de l'entrée I1 (sur front descendant) de chaque voie
-
I/O Smart Link mémorise le nombre de déclenchements des dispositifs de protection, ce qui permet de mettre en évidence les défauts détectés dans l'installation électrique. Pour cela, I/O Smart Link compte les changements d'état de l'entrée I2 (sur front descendant) de chaque voie
-
I/O Smart Link mémorise le temps total de fermeture des produits de contrôle, ce qui permet d'estimer l'usure des charges commandées. Pour cela, I/O Smart Link compte les changements d'état de l'entrée I1 (état OF) de chaque voie.
-
La remise à 0 de ces informations (nombre de changements d'état, temps de fonctionnement) est possible, ainsi que la mémorisation de la date d'initialisation.
Fonctions de contrôle-commande des équipements hors gamme Acti 9
Fonction d'acquisition de l'état des entrées :
Tous les autres types d'appareils offrant des E/S de niveau bas (24 Vcc) peuvent être raccordés aux 22 entrées et 11 sorties fournies par I/O Smart Link. Chaque voie I/O Smart Link offre deux entrées (I1 et I2).
Fonction de commande :
Chaque voie I/O Smart Link offre une sortie (Q).
-
La mise à 1 de la sortie Q se fait par forçage à 1 du bit de la voie concernée dans le registre d'activation (ON). Le bit du registre de commande Modbus est automatiquement mis à 0 par I/O Smart Link dès que l'ordre a été envoyé à la sortie Q.
-
La mise à 0 de la sortie Q se fait par forçage à 1 du bit de la voie concernée dans le registre de désactivation (OFF). Le bit du registre de commande Modbus est automatiquement mis à 0 par I/O Smart Link dès que l'ordre a été envoyé à la sortie Q.
Fonctions de comptage
Compteurs d'énergie Schneider Electric à sortie impulsionnelle :
-
iEM2000T (poids d'impulsion égal à 10)
-
iEM3110 (poids d'impulsion configurable)
-
iEM3155 (poids d'impulsion configurable)
-
iEM3210 (poids d'impulsion configurable)
-
iEM3255 (poids d'impulsion configurable)
I/O Smart Link calcule la consommation d'énergie et la puissance moyenne entre deux impulsions.
Energie consommée = Nombre d'impulsions comptées × poids d'impulsion
Puissance moyenne entre deux impulsions = (3600 × Poids d'impulsion) / t ; le résultat est exprimé pour une heure.
Avec t, temps en secondes entres les deux dernières impulsions reçues.
Autres types de compteurs à sortie impulsionnelle :
-
Compteurs d'eau et de gaz, par exemple.
-
Tout type de compteur dont la sortie impulsionnelle respecte la norme IEC 62053-21 (impulsion minimum 30 ms).
Le poids d'impulsion peut être configuré.
I/O Smart Link calcule la consommation et le débit moyen entre deux impulsions.
Consommation = Nombre d'impulsions comptées × poids d'impulsion
Flux moyen = (3600 × poids d'impulsion) / t ; le résultat est exprimé pour une heure.
Avec t, temps en secondes entres les deux dernières impulsions reçues.
Les informations de puissance moyenne (ou flux moyen) entre deux impulsions sont remises à 0 :
-
Après la durée d = 3 x t ; si 3 x t est inférieur à secondes, alors la durée d est égale à 5 secondes.
Avec t, temps en secondes entres les deux dernières impulsions reçues.
-
Après 24 heures sans impulsion
-
Après une perte de la tension d'entrée/sortie 24 Vcc
Toutes les 10 minutes, les valeurs du compteur sont enregistrées dans la mémoire EEPROM.
A chaque modification, la valeur de chaque impulsion est enregistrée instantanément dans la mémoire EEPROM.
Les dates de réglage de compteur sont enregistrées instantanément dans la mémoire EEPROM.
Comportement du système en cas de perte de l'alimentation 24 Vcc
I/O Smart Link est insensible aux creux de tension qui ne dépassent pas 10 ms. Si la tension reste inférieure à 19,2 Vcc (24 Vcc - 20 %) pendant plus de 10 ms, I/O Smart Link passe en mode dégradé :
-
Toutes les sorties sont positionnées à zéro. En revanche, les Acti 9 auxiliaires de contrôle (iACT24, iATL24, Reflex iC60, RCA iC60) distinguent cet événement de perte de tension d'un ordre réel. Ils ne changent donc pas d'état.
-
Le temps entre deux opérations d'écriture en mémoire EEPROM est de 10 minutes. Les données précédemment écrites dans cette mémoire ne sont pas modifiées lors de la perte de tension. Les valeurs enregistrées datent donc de 10 minutes au maximum.
-
Les valeurs de puissance (ou de débit) calculées ne sont pas enregistrées. Elles sont remises à zéro.
Comportement du système au moment du démarrage ou du retour de la tension d'alimentation 24 Vcc
-
Les sorties restent à zéro.
-
Les auxiliaires de commande Acti 9 (iACT24, iATL24, Reflex iC60, RCA iC60) ne changent pas d'état car ils fonctionnent sur front montant ou descendant.
-
Les données stockées en mémoire EEPROM sont inscrites dans les registres correspondants (poids d'impulsion, compteurs d'événements, d'impulsions, de temps de fonctionnement, dates de remise à zéro des compteurs). Les valeurs contenues dans les registres sont donc celles du dernier enregistrement en mémoire EEPROM. Ces valeurs peuvent être différentes des dernières valeurs lues dans les registres avant la panne d'alimentation.