VIGED310022FR-04

Temporisation d’alarme d’isolement (Délai Al. Isol.)

Dans certaines applications, il peut être nécessaire de retarder le déclenchement d’une alarme le temps que certaines machines finissent de démarrer, sans quoi des alarmes fautives risqueraient d’être déclenchées. Vous pouvez définir une temporisation seuil pour filtrer ces alarmes erronées.

La temporisation seuil est un filtre temporel. Cette temporisation peut être utilisée dans des systèmes électriques difficiles pour éviter les fausses alarmes d’isolement. L’appareil ne signalera que les défauts d’isolement qui persistent plus longtemps que la durée programmée

Les valeurs autorisées pour ce paramètre vont de 0 s à 120 min. La valeur par défaut est de 0 s.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?