Surveillance de la capacitance de fuite (C)
Un réseau électrique non mis à la terre doit satisfaire aux conditions suivantes pour assurer la protection contre les contacts indirects dans un réseau électrique CA :
RA x Id ≤ 50 V
- 
                  RA est la valeur de résistance de la mise à la terre de l’équipement, en ohms. 
- 
                  ID est le courant de défaut à la terre, en ampères. 
- 
                  50 V est la tension maximale acceptable pour les contacts indirects. 
Pour un réseau électrique triphasé non mis à la terre, le courant de défaut de contact indirect ID est :
ID = 2π × F × C × V
- 
                  F est la fréquence du réseau électrique. 
- 
                  C est la capacitance de fuite à la terre. 
- 
                  V est la tension simple. 
Si l’on combine ces équations, un réseau électrique non mis à la terre doit satisfaire à la condition suivante :
2π × F × C × V × RA ≤ 50 V
Il est important que les terres d’équipement présentent une faible résistance et que la capacitance de fuite du réseau électrique non mis à la terre soit surveillée et maintenue à une valeur basse.
Pour plus d’informations, voir Cahier technique nº 178.