VIGED310022FR-04

Vue d’ensemble de l’autotest

L’appareil effectue une série d’autotests au démarrage, puis à intervalles réguliers pendant le fonctionnement, afin de détecter d’éventuels défauts dans ses circuits internes et externes.

La fonction d’autotest de l’appareil teste :

  • Le produit (témoins lumineux, électronique interne)

  • La chaîne de mesure, le relais d’alarme d’isolement et le relais d’alarme d’isolement préventive.

L’autotest peut être déclenché :

  • Manuellement à tout moment à l’aide du bouton contextuel T dans l’un des écrans de surveillance de l’isolement du réseau.

  • Automatiquement :

    Chaque fois que l’appareil démarre (mise sous tension ou réinitialisation)

    Toutes les 5 heures (sauf lorsque l’appareil a détecté un défaut d’isolement, que l’alarme soit active, acquittée ou transitoire).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?