VIGED310023ZH-06

通讯参数

在启动与设备的任何通信之前,必须配置 Modbus 通讯端口。您可以通过选择(菜单 > 设置 > Modbus)来配置通讯参数。

通讯参数及其允许值和默认值如下:

下表已预填。在进行任何更改之前请检查行预填内容。

参数 默认值 允许值
地址 1 1...247
自动配置
波特率 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

奇偶

要修改参数值,请参阅使用显示屏修改参数

在点对点模式下,当设备直接连接到计算机时,无论设备内部地址如何,保留地址 248 均可用于与设备通信。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?