VIGED310023ZH-06

吸顶式安装和拆卸

您可以使用提供的 3 个弹簧夹将设备安装到任何平坦的刚性垂直支撑面上。安装后,请勿使设备倾斜。为了腾出控制装置的空间,您可以将设备安装到落地式或壁挂式机箱的前面板上。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?