VIGED310023ZH-06

安全措施

任何安装、接线、测试和维修的执行都必须符合所有当地和全国性的电气规范。

与绝缘监控设备 (IMD) 有关的特定危险

绝缘监控设备通过注入接线连接到系统,在对产品进行任何类型的工作之前必须断开注入接线。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
在设备或装置上工作前,断开设备与被监控系统之间的连线。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

其他安全措施

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 请穿戴好合适的人员防护设备 (PPE),并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
  • 对设备进行操作或者在设备内操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
  • 务必使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
  • 除非经检测确认,否则应假定通信和 I/O 接线为危险的带电设备。
  • 切勿超过本设备的最大额定值。
  • 执行介电(高压)测试或绝缘测试之前,请断开设备的所有输入和输出接线。
  • 切勿分流外部保险丝或电路断路器。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 有关通信和连接到多台设备的 I/O 接线的更多信息,请参阅 IEC 60950-1 附录 W。
警告
不符合设计意图的操作
切勿将本设备用于关键控制或涉及人员、动物、财产或设备保护的装置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注意
设备损坏
  • 请勿打开设备外壳。
  • 请勿试图修理设备的任何部件。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?