VIGED310023ZH-06

拆卸

  1. 断开端子板与设备的连接。
  2. 使用平头螺丝刀(≤6.5 毫米)并向下推锁定装置以松开设备。
  3. 向上提起设备,使其脱离 DIN 导轨。
  4. 重新插入端子板,确保观察到设备处于正确位置(请参阅硬件概述)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?