VIGED310023ZH-06

Modbus 寄存器表

下表列出了适用于您的设备的 Modbus 寄存器。

系统状态寄存器

地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
100 64 101 65 R Uint16

产品标识符

  • 17001 - IM10–H

  • 17003 - IM20–H

  • 17009 - IM15H

114..115 72...73 115...116 73...74 R Uint32

产品状态

  • 位 1 - 保留

  • 位 2 - 自动检测

  • 位 3 - 保留

  • 位 4 - 保留

  • 位 5 - 监控

  • 位 6 - 保留

  • 位 7 - 产品错误

  • 位 8 - 系统错误

  • 位 9 - 禁用注入

  • 位 10 - 保留

116 74 11722 75 R Uint16

产品错误代码

  • 0XFFFF - 无错误

  • 0x0000 - 未知错误

  • 0x0DEF - 未定义的型号

  • 0xAF00 - 自动检测失败

  • 0xBE00 - 计量

  • 0xC0F1 - 配置错误

  • 0x5EFA - 传感器调用问题

  • 0xD1A1 - 胶合 IO

  • 0xD1A2 - RAM

  • 0xD1A3 - EEPROM

  • 0xD1A4 - 继电器

  • 0xD1A5 - 状态输入

  • 0xD1A6 - 闪烁

  • 0xD1A7 - SIL

  • 0xE000 - NMI 中断

  • 0xE001 - 硬件故障异常

  • 0xE002 - 内存故障异常

  • 0xE003 - 总线故障异常

  • 0xE004 - 使用故障异常

  • 0xE005 - 异常中断

  • 0xFAF5 - 异常中断

120...139 78...8B 121...140 79...8C R UTF8 产品系列
140...159 8C...9F 141...160 8D...A0 R/W UTF8 产品名称(用户应用名称)
160...179 A0...B3 161...180 A1...B4 R UTF8 产品代码
  • IMD-IM10H

  • IMD-IM20H

  • IMDIM15H

180...199 B4...C7 181...200 B5...C8 R UF8 制造商:Schneider Electric
208...219 D0...DB 209...220 D1...DC R UF8 ASCII 码序列号
220 DC 221 DD R Uint16 制造单位标识符
300...306 12C...132 301...307 12D...133 R Uint16 7 种寄存器格式的日期和时间

以下参数对应于每个寄存器:

  • 300 - 年

  • 301 - 月

  • 302 - 日

  • 303 - 小时

  • 304 - 分

  • 305 - 秒

  • 306 - 毫秒

307...310 133...136 308...311 134...137 R/W Uint16 TI081 格式的日期和时间。请参阅 日期和时间(TI081 格式)
320...324 140...149 321...325 141...145 R Uint16 当前固件版本
  • X 表示主修订号,编码在寄存器 321 中

  • Y 表示次要修订号,编码在寄存器 322 中

  • Z 表示质量修订号,编码在寄存器 323 中

550...555 226...22B 551...556 227...22C R UTF8 现有的操作系统版本

Modbus

地址 寄存器   R/W 单位 类型 范围 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
750 2EE 751 2EF R/W Uint16 1...247

设备地址

缺省值:1

751 2EF 752 2F0 R/W Uint16
  • 0 = 4800

  • 1 = 9600

  • 2 = 19200

  • 3 = 38400

波特率

缺省值:2 (19200)

752 2F0 753 2F1 R/W Uint16
  • 0 = 偶

  • 1 = 奇

  • 2 = 无

校验

缺省值:0(偶)

绝缘监控寄存器

地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
1020...1021 3FC...3FD 1021...1022 3FD...3FE R 欧姆 Float32

电阻

在自动检测期间返回值 NaN(非数字)0xFFC00000。

1032...1033 408...409 1033...1034 409...40A R % Float32
注:

适用于 IM20-HIM15H

变压器负载电流

在自动检测期间返回值 NaN(非数字)0xFFC00000。

1034 40A 1035 40B R Uint16
  • 0 = 正确温度

  • 1 = 温度过高

注:

适用于 IM20-HIM15H

变压器过热

绝缘警报

地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
1100 44C 1101 44D R Uint16
  • 0 = 无警报

  • 1 = 活动绝缘警报

  • 8 = 已确认绝缘警报

绝缘警报
1101 44D 1102 44E R Uint16
  • 0 = 无警报

  • 1 = 过载警报

  • 2 = 过热警报

  • 3= 活动过载和过热警报

注:

适用于 IM20-HIM15H

变压器警报
1110...1111 456...457 1111...1112 457...458 R Uint32 产品状态
  • 0 - 无警报
  • 位 1 - 活动警报

  • 位 2 - 保留

  • 位 3 - 保留

  • 位 4 - 已确认警报

  • 位 5 - 保留

  • 位 6 - 保留

  • 位 7 - 保留

  • 位 8 - 保留

  • 位 9 - 首次测量值

  • 位 10 - 保留

  • 位 11 - 保留

  • 位 12 - 保留

  • 位 13 - 自动检测

  • 位 14 - 保留

  • 位 15 - 保留

  • 位 16 - 保留

  • 位 17 - 注入连接断开

  • 位 18 - 保留

  • 位 19 - 保留

  • 位 20 - 变压器过载

  • 位 21 - 变压器过热

  • 位 22 - 保留

  • 位 23 - 已确认变压器过载

  • 位 24 - 已确认变压器过热

  • 位 25 - 产品错误

  • 位 26 - 保留

  • 位 27 - 保留

  • 位 28 - 保留

  • 位 29 - 保留

  • 位 30 - 保留

  • 位 31 - 保留

  • 位 32 - 电源关闭

诊断

地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
2000 7D0 2001 7D1 W Uint16 0xA456 = 运行自动检测 在不测试继电器的情况下运行产品的自动检测(与自动检测周期相同)。
2005...2006 7D5...7D6 2006...2007 7D6...7D7 R Uint32

自产品首次启动以来的电源开关循环总次数

设置

地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
3000 BB8 3001 BB9 R/W Uint16
  • 0 = 常开

  • 1 = 常闭

注:

适用于 IM20-HIM15H

温度传感器

缺省值:0(常开)

3001 BB9 3002 BBA R/W Uint16
  • 1= 标准

  • 2 = 故障保护

绝缘警报继电器逻辑命令

缺省值:2(故障保护)

3002...3003 BBA...BBB 3003...3004 BBB...BBC R/W 欧姆 Uint32

50...500 kΩ

绝缘警报阈值

缺省值:50 kΩ

3010 BC2 3011 BC3 R/W A Uint16
  • 1 A

  • 5 A

注:

适用于 IM20-HIM15H

变压器 CT,次级

缺省值:5 A

3011 BC3 3012 BC4 R/W A Uint16 30...9999 A
注:

适用于 IM20-HIM15H

变压器 CT,初级

缺省值:50 A

3012 BC4 3013 BC5 R/W % Uint16 1...100%
注:

适用于 IM20-HIM15H

变压器过载阈值

默认值:80%

3013 BC5 3014 BC6 R/W A Uint16 12...9999 A
注:

适用于 IM20-HIM15H

变压器额定电流

缺省值:36 A

3014 BC6 3015 BC7 R/W Uint16 0000...9999

密码

缺省值:0000

3015 BC7 3016 BC8 R/W Uint16
  • 0 = 关

  • 1 = 开

密码保护

缺省值:0(密码保护已禁用)

3016 BC8 3017 BC9 R/W Uint16
  • 0 = 英语

  • 1 = 法语

  • 2 = 西班牙语

  • 3 = 俄语

  • 4 = 中文

  • 5 = 意大利语

  • 6 = 德语

  • 7 = 葡萄牙语

界面语言

缺省值:0(英语)

3017 BC9 3018 BCA R/W % Uint16 10...100%

屏幕对比度

缺省值:50%

3018 BCA 3019 BCB R/W % Uint16 10...100%

屏幕背光。

缺省值:100%

3020 BCC 3021 BCD R/W Uint16
  • 1= 标准

  • 2 = 故障保护

注:

适用于 IM20-HIM15H

变压器警报继电器的逻辑指令

缺省值:2(故障保护)

3023 BCF 3024 BD0 R/W Uint16
  • 0 = 禁用

  • 1 = 启用

确认警报继电器

缺省值:1(启用)

注:

适用于 IM20-HIM15H

记录

地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
19996...19997 4E1C...4E1D 19997...19998 4E1D...4E1E R Uint32 滚动计数器
19998...19999 4E1E...4E1F 19999...20000 4E1F...4E20 R Uint32 1...240 事件记录数
20001 4E21 20002 4E22 R Uint16 最近事件的编号
20002...20013 4E22...4E2D 20003...20014 4E23...4E2E R 记录 记录 1
20014...20025 4E2E...4E39 20015...20026 4E2F...4E3A R 记录 记录 2
...
20338...20349 4F72...4F7D 20339...20350 4F73...4F7E R 记录 记录 30
20710...20721 50E6...50F1 20711...20722 50E7...50F2 R 记录 记录 60

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?