7DE02-0423-03

Modbus-Register-Tabellenformat

Registertabellen enthalten die folgenden Spalten:
Adresse
Die Modbus-Adresse in dezimalen (DEZ) und hexadezimalen (HEX) Formaten.
Register
Das Modbus-Register in dezimalen (DEZ) und hexadezimalen (HEX) Formaten.
L/S
Nur-Lesen- (L) oder Lese-/Schreib-Register (L/S).
Einheit
Die Einheit, in der die Informationen angegeben sind.
Art
Der Codierungsdatentyp.
HINWEIS: Für den Float32-Datentyp folgt die Byte-Reihenfolge dem „Big Endian“-Format.
Bereich
Für diese Variable erlaubte Werte – normalerweise eine Untergruppe der für das Format zulässigen Daten.
Beschreibung
Enthält Informationen über das Register und die angewendeten Werte.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?