7IT02-0423-03

Formato tabella registri Modbus

Le tabelle dei registri presentano le colonne seguenti.
Indirizzo
Indirizzo del Modbus, in formati decimali (dec) ed esadecimali (esa).
Registro
Registro del Modbus, in formati decimali (dec) ed esadecimali (esa).
R/W
Registro di sola lettura (R) o lettura/scrittura (R/W).
Unità
Unità nella quale sono espresse le informazioni.
Tipo
Tipo di dati di codifica.
NOTA: Per il tipo di dati Float32, l'ordine dei byte segue il formato Big Endian.
Intervallo
Valori consentiti per questa variabile, generalmente un sottoinsieme di quello che consente il formato.
Descrizione
Fornisce informazioni sul registro e i valori applicati.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?