断开注入连接(断开注入连接)
您可以检测系统中的高绝缘电阻,也可以检测断开连接。
设备检测到在系统中的高绝缘电阻,并且可以检测以下断开连接的情况:
-
注入接线
-
接地线
-
在设备和 IM400-1700 电压适配器之间
-
在设备和 PHT1000 电压适配器之间
此参数允许的值为关和开。默认值为关。
注:
在没有负载和互感器的小型网络中,绝缘水平较高,或者在没有负载和互感器的试运行期间,建议将该参数设置为关。
设备与 IM400-1700 或 PHT1000 电压适配器之间的断开连接检测始终处于活动状态,并且与参数值无关。
如果注入连接断开,则设备显示检测到断开的注入连接并且产品状态指示灯点亮。请参阅特殊状态屏幕以了解有关设备显示的信息。