Konfiguration der Energieskalierung über ION Setup
- Starten Sie ION Setup .
- Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
- Öffnen Sie den Bildschirm Energy Scaling.
- Klicken Sie auf Edit, um die Parameter für Setup nach Bedarf zu konfigurieren.
-
Wählen Sie die Parameter, die Sie für Ihre Energy Scaling einstellen möchten, aus der Dropdownliste
aus.
HINWEIS: Wenn Sie einen Energy Scaling-Parameter einstellen, dessen Schwellenwert kleiner als die kumulierte Energie ist, wird die kumulierte Energie auf null zurückgesetzt.
-
Klicken Sie auf Send, um die Änderungen
im Messgerät zu speichern.
Über ION Setup verfügbare Energy Scaling-Parameter
Parameter
Werte
Beschreibung
Auto
(Werkeinstellung)
0 bis 9.2233 E
Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga, von Giga zu Tera, von Tera zu Peta und von Peta zu Exa.
Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 9.2233 E überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Kilo (k)
0 bis 999.99 k
Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 k überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Mega (M)
0 bis 999.99 M
Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega.
Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 M überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Giga (G)
0 bis 999.99 G
Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega und von Mega zu Giga.
Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 G überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Tera (T)
0 bis 999.99 T
Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga und von Giga zu Tera.
Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 T überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Peta (P)
0 bis 999.99 P
Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga, von Giga zu Tera und von Tera zu Peta.
Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 P überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.
Exa (E)
0 bis 9.2233 E
Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga, von Giga zu Tera, von Tera zu Peta und von Peta zu Exa.
Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 9.2233 E überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.