EAV15107-DE11

Spannungsgrenzwerte für den Direktanschluss

Sie können die Spannungseingänge des Messgeräts direkt an die Phasenleiter des Stromnetzes anschließen, wenn die Phase-Phase- oder Phase-Neutral-Spannungen des Stromversorgungsnetzes die Maximalspannungsgrenzwerte des Messgeräts für den Direktanschluss nicht überschreiten.

Die Spannungsmesseingänge des Messgeräts sind vom Hersteller für maximal 400 V L–N bzw. 690 V L–L ausgelegt. Allerdings kann die maximal für einen Direktanschluss zulässige Spannung entsprechend den geltenden elektrischen Standards und Vorschriften niedriger sein. In den USA und in Kanada beträgt die maximal zulässige Spannung an den Spannungsmesseingängen des Messgeräts 347 V L–N bzw. 600 V L–L.

Wenn die Spannung Ihres Stromversorgungsnetzes höher als die vorgegebene maximal zulässige Spannung für den Direktanschluss ist, müssen Sie Spannungswandler verwenden, um die Spannungen herunterzutransformieren.

Beschreibung des Systemtyps

Messgeräteinstellung

Symbol

Maximalspannung bei Direktanschluss (UL)

Maximalspannung bei Direktanschluss (IEC)

Anzahl Spannungswandler (bei Bedarf)

Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Neutral

1PH2L LN

347 V L-N

400 V L-N

1 SPW

Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Phase

1PH2L LL

600 V L-L

690 V L-L

1 SPW

Einphasig, 3-Leiter-System, Phase/Phase mit Neutralleiter

1PH3L LL mit N

347 V L–N bzw. 600 VL–L

400 V L–N bzw. 690 VL–L

2 SPW

Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet

3PH3L Drei., n. geerd.

600 V L-L

600 V L-L

2 SPW

Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, starr geerdet

3PH3L Drei., st. geerd.

600 V L-L

600 V L-L

2 SPW

Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet

3PH3L Stern, n. geerd.

347 V L–N bzw. 600 VL–L

400 V L–N bzw. 690 VL–L

2 SPW

Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet

3PH3L Stern, geerdet

347 V L–N bzw. 600 VL–L

400 V L–N bzw. 690 VL–L

2 SPW

Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet

3PH3L Stern, R geerdet

347 V L–N bzw. 600 VL–L

400 V L–N bzw. 690 VL–L

2 SPW

Dreiphasig, 4-Leiter-System, offene Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff

3PH4L off. Drei., M.abgr

347 V L–N bzw. 600 VL–L

400 V L–N bzw. 690 VL–L

3 SPW

Dreiphasig, 4-Leiter-System, Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff

3PH4L Drei., Mittelabgr.

347 V L–N bzw. 600 VL–L

400 V L–N bzw. 690 VL–L

3 SPW

Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet

3PH4L Stern, n. geerd.

347 V L–N bzw. 600 VL–L

400 V L–N bzw. 690 VL–L

3 oder 2 SPW

Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet

3PH4L Stern, geerdet

347 V L–N bzw. 600 VL–L

400 V L–N bzw. 690 VL–L

3 oder 2 SPW

Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet

3PH4L Stern, R geerdet

347 V L–N bzw. 600 VL–L

400 V L–N bzw. 690 VL–L

3 oder 2 SPW

HINWEIS:
  • Verwenden Sie für die Spannungseingangsklemmen des Messgeräts eine 500-mA-Sicherung oder einen Leistungsschalter.

  • Verwenden Sie zwischen dem Stromwandler und den Stromeingangsklemmen des Messgeräts einen Messklemmenblock.

  • Verwenden Sie Primärsicherungen und Trennschalter, um den Spannungswandler zu schützen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?