EAV15107-DE11

Navigation der Messgerätbildschirme

Mit den Tasten des Messgeräts und dem Displaybildschirm können Sie zu den Daten- und Einrichtungsbildschirmen navigieren und die Einrichtungsparameter des Messgeräts konfigurieren.
  1. Drücken Sie die Taste unter dem zugehörigen Menü, um diesen Bildschirm zu betrachten.

  2. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um weitere Bildschirme zu betrachten.

  3. Im Einrichtungsmodus zeigt ein kleiner Rechtspfeil die ausgewählte Option an.

  4. Im Einrichtungsmodus zeigt ein kleiner Abwärtspfeil an, dass es zusätzlich anzuzeigende Parameter gibt. Der Abwärtspfeil verschwindet, wenn keine weiteren Parameter angezeigt werden können.

  5. Im Einrichtungsmodus drücken Sie die Taste unter Bearb, um die Einstellung zu ändern. Wenn das Element schreibgeschützt ist oder mit der vorhandenen Einrichtung des Messgeräts nicht oder nur mit Software konfiguriert werden kann, verschwindet Bearb.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?