Konfiguration der Modbus TCP/IP-Filterung über die Webseiten
Sie können Zugriffsrechte für alle gültigen IP-Adressen und jede anonyme IP-Adresse konfigurieren.
- Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
- Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf ODER auf .
-
Klicken Sie auf Filter aktivieren, um die Modbus TCP/IP-Filterung zu aktivieren.
Die IP-Adressfelder können mit Ausnahme des Felds für anonyme IP-Adressen, das durch Sternchen angezeigt wird (***.***.***.***), bearbeitet werden.
-
Stellen Sie den Zugriff für anonyme IP-Adressen ein.
HINWEIS: Wenn die Modbus TCP/ IP-Filterung aktiviert wurde, können anonyme IP-Adressen nur einen Nur Lesen- oder Keinen-Zugriff haben, sie können keinen vollständigen Zugriff haben.
- Geben Sie die IP-Adressen ein, die Ihrem Wunsch gemäß in der Lage sein sollen, auf das Messgerät und jedes nachgeschaltete serielle Gerät zuzugreifen.
-
Stellen Sie die Zugriffsebene für jede spezifische
IP-Adresse ein.
HINWEIS: Wenn doppelte IP-Adressen eingegeben werden, werden die zweite Auflistung und deren Zugriffsebene verworfen, wenn Sie die Änderungen speichern.