Firmware-Sicherheitsfunktionen zur Verrechnungsmessung
Sie können verrechnungsspezifische Parameter in Ihrem Messgerät nicht zurücksetzen oder konfigurieren, wenn die Verrechnungsmessungssicherheit aktiv ist.
Verbrauchsmessgeräte und Firmware-Aktualisierungen
| Messgerätmodell | Informationen zur Aktualisierung |
|---|---|
|
PM5561 / PM5661 / PM5761 |
Der BS-CRC-Wert ist eine Zahl, die die Unverwechselbarkeit zwischen verschiedenen BS-Firmwareversionen gewährleistet. Ein gesperrtes Messgerät kann nicht aktualisiert werden. Vor einer Aktualisierung müssen Sie folgende Schritte durchführen:
|
|
PM5562 / PM5562MC |
Ein gesperrtes Messgerät kann nicht aktualisiert werden. Vor einer Aktualisierung müssen Sie folgende Schritte durchführen:
|
| HINWEIS |
|---|
|
KONFORMITÄTSVERLUST
Lassen Sie Ihr Messgerät unbedingt erneut von den
zuständigen Behörden für die Verrechnungsmessung zertifizieren,
nachdem Sie die hardwarebasierte Sicherheit wieder aktiviert haben.
Wenn diese Anleitungen nicht befolgt werden, kann dies
dazu führen, dass das Gerät seine Konformität für
Abrechnungszwecke verliert.
|