HRB1684305-15

Einrichtung von Störungsalarmen über das Display

Die Störungsalarme (Einbrüche/Spitzen) treffen nur für die Messgerätmodelle PM5650 / PM5760 / PM5761 zu.
HINWEIS: Bevor Sie einen Einbruch-/Spitzenalarm aktivieren, müssen Sie die Einrichtungsparameter für Einbrüche/Spitzen konfigurieren, die in Tabelle Einrichtungsparameter für Einbrüche/Spitzen, die über das Display verfügbar sind angeführt sind.

Sie können das Display für die Konfiguration der Störungsalarme verwenden.

  1. Navigieren Sie zu Wart > Einr. .
  2. Geben Sie den Einrichtungskenncode (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie auf OK.
  3. Navigieren Sie zu Alarm > Stör. .
  4. Verschieben Sie den Cursor so, dass er auf den zu ändernden Parameter Einbruchsalarm oder Spitzenalarm zeigt, und drücken Sie auf Bearb.
  5. Ändern Sie die Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  6. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.

    Einrichtungsparameter für Einbruchsalarm/Spitzenalarm, die über das Display verfügbar sind

    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    Aktiviert

    Ja, Nein

    Dadurch wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert.

    Priorität

    Hoch, Mittel, Niedrig, Keine

    Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt.

    Digital-Ausg. ausw.

    Keine

    Digitalausgang D1

    Digitalausgang D2

    Digitalausgänge D1 & D2

    Wählen Sie die Digitalausgänge aus, die bei Alarmauslösung angesteuert werden sollen.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?