Solución de problemas de la prueba de inyección primaria
|
Condición |
Causas posibles |
Soluciones |
|---|---|---|
|
El interruptor automático se dispara antes de lo esperado durante la prueba de inyección primaria con la función de bloqueo de defecto a tierra o la función de bloqueo de imagen térmica activadas. |
La función de boqueo de defecto a tierra o la función de bloqueo de imagen térmica no se desactivaron y reiniciaron después de que el interruptor automático se disparara durante la prueba de inyección primaria anterior. |
Detenga y reinicie la función de bloqueo de defecto a tierra o la función de bloqueo de imagen térmica después de cada evento de disparo del interruptor automático. |
|
El interruptor automático se dispara hasta el doble del tiempo esperado al realizar la prueba de inyección primaria. |
Al realizar la inyección primaria utilizando la función de inhibición de fallo de conexión a tierra o de imagen térmica, la pantalla de interfaz muestra un error de comunicación. En respuesta, se vuelve a bloquear el defecto a tierra o la imagen térmica sin detener la inyección primaria, lo que hace que el interruptor automático se dispare durante un largo periodo cuando se prueba el segmento de largo retardo de la curva de tiempo-corriente. |
Interrumpa la prueba de inyección primaria, inicie la función de bloqueo de defecto a tierra o imagen térmica y, a continuación, inicie la prueba de inyección primaria. |
|
El interruptor automático instalado con la unidad de control MicroLogic 6.2 A/E, o 6.3 A/E no se dispara al realizar una prueba de fallo de conexión a tierra. |
|
|