DOCA0170ES-05

Solución de problemas de detección de la unidad de control

@UpdatedD2

Condición

Causas posibles

Soluciones

Service Interface no identifica la unidad de control MicroLogic .

El periodo de tiempo entre las pruebas de dos unidades de control MicroLogic montadas en interruptores automáticos ComPacT NSX y PowerPacT marcos H, J y L es inferior a 5 segundos.

Proceda de la manera siguiente:

  1. Desconecte el Service Interface de la unidad de control MicroLogic .

  2. Espere 5 segundos.

  3. Vuelva a conectar la unidad de control para identificarla.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?