Procedimiento de prueba
Siga estos pasos para la prueba de curva de disparo automático:
- Haga clic en Prueba de curva de disparo automático en la página de vista del dispositivo.
- Seleccione Punto de prueba preconfigurado o Punto de prueba personalizado y haga clic en EJECUTAR PRUEBA.
-
Introduzca los detalles de los ajustes de protección
y haga clic en GUARDAR.
Resultado: aparece el mensaje AVISO.
AVISO RIESGO DE PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN- Durante estas pruebas, el interruptor automático se disparará, lo que provocará una pérdida de alimentación en los dispositivos situados aguas abajo.
- Se recomienda realizar estas pruebas con una planificación adecuada y precauciones y según los programas de pruebas.
El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar interrupciones debido a la pérdida de alimentación. -
Lea el mensaje AVISO y, si lo comprende,
haga clic en COMPRENDO.
Resultado: aparecerá el cuadro de diálogo Contraseña necesaria.
- Introduzca la contraseña de administrador de MicroLogic en el cuadro de diálogo y haga clic en CONTINUAR.
-
Restablezca y cierre el interruptor automático. Haga
clic en Aceptar.
Resultado: empieza la prueba de protección.NOTA: Durante la prueba de protección de largo retardo:
-
Se visualizan Tiempo de inyección y Tiempo restante antes del disparo (en segundos).
-
Puede hacer clic en ANULAR para detener la prueba en ejecución. Esto cancela todas las pruebas posteriores.
NOTA: La protección de corto retardo no se puede probar si Ir × Isd > Ii. -
-
Repita el paso 6 para la siguiente prueba.
Resultado: el resultado de la prueba se muestra al final de la prueba. Después de completar todas las pruebas, aparece la pantalla Resultados de las pruebas, en la que verá:
-
La lista de funciones de protección probadas
-
La corriente de inyección
-
Los ajustes de protección
-
El tiempo de disparo esperado y el tiempo de disparo real
-
El resultado de la prueba
NOTA: Para las unidades de control sin comunicación, Service Interface no puede restablecer la memoria térmica. Por lo tanto, debe esperarse un periodo de tiempo de 15 minutos entre las pruebas de largo retardo. -