DOCA0170ES-05

Descripción del hardware

Descripción de Service Interface

  1. Entrada de alimentación de 24VCC

  2. Salida de alimentación de 24VCC

  3. Puerto USB mini-B

  4. LED de puerto de prueba

  5. LED de estado

  6. LED USB

  7. Código QR con información del producto

  8. LED de encendido

  9. Soporte de Service Interface magnético

  10. Puerto de prueba

  11. Cubierta protectora de goma

  12. Soporte de cable magnético

Números de referencia de los accesorios

Service Interface se entrega con los siguientes accesorios:

Accesorios

Descripción

Número de referencia

Kit Service Interface

LV485500

Módulo Service Interface

LV485510SP

Alimentación de CA/CC

LV485511SP

Cable de 7 pines para unidades de control ACB MCCB de 630-6300A

LV485512SP

Cable de 7 pines para unidades de control MCCB de 100-630A

LV485513SP

Cable ULP

LV485514SP

Cable USB con imán

LV485517SP

Conector de salida de alimentación de 24VCC

Número de referencia del Dinkle - EC350V-02P

Phoenix Contact - 1840366

Alimentación de 24VCC

Service Interface siempre debe alimentarse con 24VCC mediante el puerto del adaptador de alimentación de 24V. El adaptador de 110-230VCA a 24VCC se incluye con Service Interface junto con conectores de adaptador para Europa (RPE), Reino Unido (RPK), Estados Unidos (RPA) y Australia (RPS). Los conectores son de 2 pines.

Service Interface también cuenta con una salida de 24VCC a 120mA para alimentar cualquier dispositivo auxiliar, si es necesario.

LED de puerto de prueba

El LED del puerto de prueba indica el estado de conexión de Service Interface .

Indicación de LED

Color del LED

Descripción del estado

Encendido

Verde

Service Interface se conecta a la unidad de control MicroLogic en un interruptor automático MasterPact NT/NW , EasyPact MVS , ComPacT NS o PowerPacT con marcos P y R mediante un cable LV485512SP.

Azul

Service Interface se conecta a la unidad de control MicroLogic en un interruptor automático ComPacT NSX o PowerPacT con marcos H, J o L mediante un cable LV485513SP.

Naranja

Service Interface se conecta a un dispositivo Enerlin'X mediante un cable LV485514SP.

Apagado

Service Interface no está conectado.

LED de encendido

El LED verde de encendido indica el estado de la alimentación.

Indicación de LED

Descripción del estado

Encendido

Entrada de alimentación conectada

Apagado

Entrada de alimentación no conectada

LED USB

El LED verde USB indica el estado de la conexión USB.

Indicación de LED

Descripción del estado

Encendido

USB conectado

Apagado

No hay ningún USB conectado

LED de estado

El LED de estado naranja indica el estado de Service Interface .

Indicación de LED

Descripción del estado

Encendido

Service Interface en modo de arranque

Apagado

Service Interface operativo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.