DOCA0170ES-05

Prueba de enclavamiento selectivo de zona

La prueba de enclavamiento selectivo de zona (ZSI) verifica el cableado de campo entre varios interruptores automáticos conectados en un sistema ZSI.

Al estar conectada a una unidad de control MicroLogic aguas abajo, Service Interface hace que la unidad de control MicroLogic transmita una señal de prueba ZSI a todos los dispositivos compatibles conectados aguas arriba (unidades de control MicroLogic con comunicación, módulo Restraint Interface Module [RIM], módulo de interfaz ZSI).

NOTA:
  • Para realizar la prueba ZSI y generar el informe del proyecto con los detalles de la prueba debe contar con interruptores automáticos aguas abajo y aguas arriba en el mismo proyecto EPC.

  • La prueba ZSI puede realizarse durante un máximo de 15 min antes de apagarse automáticamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?