DOCA0170ES-05

Procedimiento de prueba

Siga estos pasos para la prueba de disparo por fuerza:

  1. Haga clic en Comprobación del dispositivo en la página de vista del dispositivo.
  2. Haga clic en la ficha Dispositivo.
  3. Cierre el interruptor automático o verifique que el interruptor automático esté cerrado.
  4. Haga clic en Forzar disparo.
    Resultado: aparecerá el mensaje de seguridad PELIGRO.
    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
    No continúe con esta operación sin confirmar que esto no creará una situación peligrosa.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  5. Lea el mensaje de seguridad PELIGRO y, si lo comprende, haga clic en COMPRENDO.
  6. Introduzca la contraseña de administrador de MicroLogic en el cuadro de diálogo y haga clic en CONTINUAR.
  7. Verifique que se haya disparado el interruptor automático.
    @UpdatedD2
    Resultado: la Tabla de resultados de disparos forzados muestra que el estado de disparo forzado es correcto.
    NOTA: Haga clic en REPETIR si es necesario.

    Resultado: el procedimiento de prueba se repite desde el paso 4.

    Aparecerá el mensaje de seguridad ADVERTENCIA.

    ADVERTENCIA
    Peligros de ejecutar una prueba de inyección
    Asegúrese de restablecer y cerrar el interruptor automático antes de ejecutar una prueba de inyección.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  8. Haga clic en CANCELAR para cerrar el cuadro de diálogo Tabla de resultados de disparos forzados.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.