DOCA0170ES-05

Solución de problemas de la prueba de enclavamiento selectivo de zona

Condición

Causas posibles

Soluciones

El LED Isd/Ii o Ig no parpadea en el interruptor automático situado aguas arriba cuando se realiza la prueba ZSI.

  1. El interruptor automático situado aguas arriba no está cableado para la configuración de ZSI.

  2. La unidad de control del interruptor automático situado aguas arriba no recibe alimentación.

  3. La pantalla de interfaz muestra un error de comunicación.

  4. El interruptor automático situado aguas arriba no está cableado para la restricción ZSI de corto retardo.

  5. El interruptor automático situado aguas arriba no está cableado para la restricción ZSI de defecto a tierra.

  6. Unidad de control MicroLogic 3.0 conectada a Service Interface. (La unidad de control MicroLogic 3.0 no proporciona protección de defecto a tierra ni de corto retardo).

  1. No se puede realizar la prueba ZSI.

  2. Conecte y encienda la fuente de alimentación auxiliar de 24 V del interruptor automático situado aguas arriba. Use una nueva Service Interface para este fin.

  3. Compruebe que los pines del cable de prueba de siete pines no se hayan doblado, introducido, extraído o dañado de algún otro modo, lo que comprometería la conexión entre Service Interface y la unidad de control.

  4. Consulte Compatibilidad de la unidad de control MicroLogic para determinar si la prueba es aplicable a las unidades de control.

Si las unidades de control situadas aguas arriba y aguas abajo están encendidas y los LED indicadores de disparo no parpadean, compruebe el cableado entre los dispositivos.

  1. El terminal Z1 de la unidad de control situada aguas abajo debe conectarse al terminal Z3 de la unidad de control situada aguas arriba.

  2. El terminal Z2 de la unidad de control situada aguas abajo debe conectarse a los terminales Z4 (para corto retardo) y Z5 (para defecto a tierra) de la unidad de control situada aguas arriba.

Si el cableado es correcto y los indicadores de disparo siguen sin parpadear mientras Service Interface inicia la prueba ZSI, compruebe que la unidad de control no se haya restringido automáticamente. Utilice un ohmímetro para verificar que el terminal Z3 no está cortocircuitado en los terminales Z4 o Z5. Todos los dispositivos se suministran de fábrica restringidos automáticamente con Z3 cortocircuitado en Z4 y Z5.

Si el sistema incluye el módulo RIM, el pulsador de prueba también enviará una señal de prueba ZSI a los dispositivos situados aguas arriba. Para obtener instrucciones de cableado y uso, consulte el Boletín de instrucciones de RIM.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.