DOCA0170ES-05

Procedimiento de prueba

Siga estos pasos para la prueba de curva de disparo automático:

  1. Haga clic en Prueba de curva de disparo automático en la página de vista del dispositivo.
    Resultado: se muestra la pantalla de prueba de curva de disparo automático.
  2. Seleccione Punto de prueba preconfigurado o Punto de prueba personalizado y haga clic en EJECUTAR PRUEBA.
    Resultado: aparece el mensaje AVISO.
    AVISO
    RIESGO DE PÉRDIDA DE ALIMENTACIÓN
    • Durante estas pruebas, el interruptor automático se disparará, lo que provocará una pérdida de alimentación en los dispositivos situados aguas abajo.
    • Se recomienda realizar estas pruebas con una planificación adecuada y precauciones y según los programas de pruebas.
    El incumplimiento de estas instrucciones puede ocasionar interrupciones debido a la pérdida de alimentación.

    Si selecciona Punto de prueba preconfigurado y desea ejecutar una prueba de protección diferente y generar un informe, consulte Pruebas de curva de disparo automático con puntos de prueba preconfigurados.

  3. Lea el mensaje AVISO y, si lo comprende, haga clic en COMPRENDO.
    Resultado: aparecerá el cuadro de diálogo Contraseña necesaria.
  4. Introduzca la contraseña de administrador de MicroLogic en el cuadro de diálogo y haga clic en CONTINUAR.
  5. Restablezca y abra el interruptor automático. Haga clic en Aceptar.
    Resultado: empieza la prueba de protección.
    NOTA: Durante la prueba de protección de largo retardo:
    • Se visualizan Tiempo de inyección y Tiempo restante antes del disparo (en segundos).

    • Puede hacer clic en ANULAR para detener la prueba en ejecución. Esto cancela todas las pruebas posteriores.

    NOTA: La protección de corto retardo no se puede probar si Ir × Isd > Ii.
  6. Repita el paso 5 para la siguiente prueba.
    Resultado: el resultado de la prueba se muestra al final de la prueba. Después de completar todas las pruebas, aparece la pantalla Resultados de las pruebas, en la que verá:
    • La lista de funciones de protección probadas

    • La corriente de inyección

    • Los ajustes de protección

    • El tiempo de disparo esperado y el tiempo de disparo real

    • El resultado de la prueba

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?